This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:CLB 块可能的输入总数

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991903/tms320f28386d-q1-total-number-of-inputs-possible-for-clb-block

器件型号:TMS320F28386D-Q1

我有36个 GPIO 输入、我希望通过输入 XBAR 和 CLB XBAR 作为输入提供给6个 CLB 逻辑块。 但只有16个输入 XBARS 可用。 我在配置中缺少什么、还是 INPUTXBAR 提供的输入总数限制为16?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体来说、对于该器件、您有一个名为"CLB 输入 XBAR"的新外设。 您可以使用它为 CLB 获取16个输入。 这将需要2个 CLB、每个8个输入。

    然后是 INPUTXBAR + CLB XBAR、它可以执行另8个信号。  

    我相信这是最大的。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢您的回复。 我已经了解了您对组合 CLB 输入 XBAR 和输入 X-BAR + CLB X-BAR 的看法。 但您说过 INPUTXBAR + CLB XBAR 可以执行另8个信号。 在 TRM 文档中 、输入1至16可用于输入 X-BAR、其中 CLB X-BAR 作为输入1至14的目标。 此外、在 syscfg 中、我能够为输入 XBAR 配置16个输入(而不是14)。


    但是、在 CLB 部分的"GPIO 到 CLB 逻辑块连接"图中、输入 X-BAR 和 CLB X-BAR 之间仅显示输入1至6、 而在交叉 BAR 部分的输入 X-BAR 图中、只有输入1至6连接到输出 X-BAR。 哪一项是正确的?

    我的理解是、根据应用的要求、我可以在2个或3个逻辑块中使用来自 CLB 输入 XBAR 的16个输入。  此外、我还可以从输入 X-BAR + CLB X-BAR 再使用16个输入来创建 AUX 信号(最多8个、这是8个意味着什么?) 它们是这些输入信号的组合、成为另2或3个逻辑块的输入。


    为此、我需要知道我在 TRM 中提到的问题是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有8个 CLB XBAR 输出。

    AUXSIG0-7  

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、您在谈论 CLB XBAR 的输出、而我在谈论输入 XBAR 的最大可能 GPIO 输入数。 我假设它是16、即使 在 CLB 部分的"GPIO 到 CLB 逻辑块连接"图中、输入 X-BAR 和 CLB X-BAR 之间仅显示输入1至6。  我想澄清这一点。 那么、我的问题是、我能否为输入 XBAR 提供16个 GPIO 输入? 我知道、这16个输入成为 CLB X-BAR 输出的8个辅助输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、INPUTXBAR 可以输入16个 GPIO。

    2、INPUTXBAR 有16个输出。

    CLB XBAR 具有8路输出、并且可处理10路输入 XBAR 输出

    CLB XBAR 的所有8个输出在 CLB 多路复用器上可用。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    关于第3点、我认为您意味着14 个输入 XBAR 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在发送给您的表格图像中只看到10个!

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、我无法回复你的最新评论。 我无法附加图像。 如果您检查多路复用器0 - 7的可能值、则可以再输入4个。 您所附的表格不完整。 此外、我还想让您在图9-5中了解这一点。 GPIO 到 CLB 逻辑块的连接、 INPUT1 - INPUT6显示在 输入 X-BAR 和 CLB X-BAR (而不是14)之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的、很抱歉我错过了第0到 第7行。 你是对的。