请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
当死区时间长于 CMPx 将输出复位为低电平时、最终输出波形将是什么样的?
2.当我们测试 ePWM 的行为时、我们使用影子加载功能、一次性全局加载和 CTR=0时的加载。 我们注意到、当我们设置 CMPA=0时、PWM 输出变为低电平、而没有任何影子到活动负载。 但是、当我们将 CMPA 设置为任何其他值时、同样没有任何影子到活动负载、PWM 会在写入 CMPA=0之前返回到之前的占空比。 为什么 CMPA=0具有此类行为并且似乎覆盖了影子功能?
黄维恩