This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:TMS320F280037C

Guru**** 2983450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160877/tms320f280037c-tms320f280037c

器件型号:TMS320F280037C

您好!  

是否可以在 F280037上执行交换闪存组功能?

这个有两个可用的组、用于 F28003x 的解决方案 TIDM_0211 v2正在使用它、但我不断地看到、这个函数不适用于 C2000系列:

"LFU 在有硬件支持交换闪存组[2]时得以简化、其中任一闪存组都可以交换
映射到固定地址空间、被视为活动组。 非活动组映射到另一个组
地址空间、并且是更新的组。 C2000 MCU 当前不支持闪存组交换、因此
用户将需要跟踪应用固件所在的闪存组、并执行
链接器命令文件中的必要分配和调整。" (@TIDUEY4C–2022年7月–2022年8月修订)。

有人能澄清吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全日空、

    在 F28003x 上、闪存组交换功能不可用。  

    谢谢、

    Sira