This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 FCL 更新了绝对编码器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990628/tms320f28379d-update-on-absolute-encoders-with-fcl

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D、 C2000WARE

我们希望在 FCL 库中使用绝对编码器(从您站点上的选项来看、我们似乎会使用 BiSS-D 协议)。  示例似乎仍然具有以下行:

#if (POSITION 编码器!= QEP_POS_ENCODER)
#error critical:本示例仅支持 QEP_POS_ENCODER
#endif

2年前、你的团队说他们希望在大约3-6个月内有一个跑步记录。  此主题是否发生了什么情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 QEP 编码器支持 FCL 示例。 我将邀请 FCL 专家来提供有关这方面的最新状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它随最新 MCSDK 中的 T-format 编码器一起提供。 查看 TMDSIDDK/F28379d 下的解决方案文件夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。  我不知道 MCSDK 是什么。  一个快速谷歌告诉我它是 MuliCore SDK。  对于 TI 站点、它看起来仅支持 KeyStone 产品。  我缺少什么吗?

    如果我找到您所提到的项目、是否可以将编码器协议换成 BiSS-C 之类的协议?  我知道您有用于协议的库、但它是否像换出一样简单、还是嵌入到 FCL 库中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCSDK 是 motorcontrolSDK。
    您可以从此处 https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 下载它

    这是 C2000 MCU 电机控制应用的软件库。
    下载后、您可以在下找到 FCL 项目
    C:\ti\c2000\ \solutions\tmdxiddk379d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、我有了这个项目、我稍后会尝试将 T-format 转换为 BiSS-D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我们将关闭此主题。 如果以后在转换为 BiSS-C 时遇到任何问题、可以打开另一个线程