This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 Uniflash 对闪存进行编程时出现问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993391/tms320f28379d-problem-while-programming-flash-with-uniflash

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

从几个月以来、我使用了一台装有 Windows 10的新 PC、并且安装了所有适用于我的调试器 BH-USB510L 和 BH-USB560v2的 Blackhawk Tools。

Windows 告诉我、驱动程序是实际的。

 当尝试在 TMS320F379D TI 器件中对闪存进行编程时、实际上在我的旧版 Win 7 PC 上工作、我将始终收到此错误消息。

"无法读取未定义的属性"DS"!

现在、我尝试找出问题可能来自哪里! 两个调试器都将发生这种情况。

有什么想法吗?

BR Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、

    您能否检查防病毒软件是否阻止 Uniflash?

    此外、请尝试以管理员身份运行 Uniflash 以清除任何访问权限问题。

    让我们知道情况如何。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 未被阻止 bei 防病毒软件!

    Uniflash 可能不再支持我的调试器 BH-USB-510L?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、

    我们 看到了防病毒程序阻止 Uniflash 软件导致相同错误的情况、因此建议这样做。

    请访问 https://www.blackhawk-dsp.com/support/uniflashv5

    谢谢、此致、

    Vamsi