This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:有组织数据格式中 CCS 软件每个函数的周期数/执行时间

Guru**** 2517490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160466/tms320f28375s-number-of-cycles-execution-time-of-each-function-of-a-ccs-software-in-an-organised-data-format

器件型号:TMS320F28375S

大家好、

是否有任何应用以表格形式为 CCS 软件中的所有函数生成/显示系统时钟周期数/执行时间。

谢谢、

Shreni。 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreni、

    在此器件上、您可以使用测量周期计数来测量代码执行时间。 下面是 介绍这些步骤的链接。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_counting_cycles.html#profile-clock

    在较新的器件上、它有一个称为 ERAD 的模块、该模块提供许多高级调试和分析功能。 但 F2837xS 没有 ERAD 模块。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我们一直在使用您提到的周期计数来检查我们的软件时序。 但是、我们的软件中有大约150个函数、查找每个函数的时间确实需要一些时间。 因此、我想知道、如果 您能向我推荐任何这样的应用、这些应用在单个延伸部分给出了所有相应功能的周期计数、您知道、或者您知道的任何第三方应用都将有帮助。

    谢谢、

    Shreni。 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreni

    在较新的器件上、我们有一个称为 ERAD 的模块、该模块扩展了调试和分析功能。 但遗憾的是、ERAD 模块在此器件上不可用、因此没有其他方法。

    谢谢、此致、

    桑托什