This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:我们是否有一种捕获电网频率的好方法

Guru**** 2931780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160633/tms320f28377s-do-we-have-a-good-method-to-capture-grid-frequency

器件型号:TMS320F28377S

您好专家、

如果客户没有外部正弦波至 方波电路。 他们希望对电网频率进行采样。

他们希望使用 cmpss 捕获过零点,通过输出 Xbar 输出、然后连接到捕获模块、

它是否可以实现该功能? 或者我们是否有其他成熟的方法来实现它?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    [引用 userid="278152" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160633/tms320f28377s-do-we-have-a-good-method-to-capture-grid-frequency "]他们希望对网格频率进行采样。

    您能否指定电网频率的含义?

    此致、

    Marlyn