This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992840/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

您好!

Resource Explorer 中没有28377S 示例。 对于其他器件、目录为空。

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试上传屏幕截图、但不知为何我没有选择文件的选项、而是需要一些文件/URL

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、

    您能看到 F28377D 中的示例吗? 您可以在 CPU1文件夹中使用这些示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢你的帮助! 我有此错误

    连接到目标时出错:
    (错误-1156 @ 0x0)
    器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。

    我测试了连接、一切正常。

    如何将图像和代码粘贴到帖子? 我过去就能做到这一点。

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只需在剪贴板中复制文件并将其粘贴到编辑框中。 它应附加视频、图像文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :  /* Program Memory */
              /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
              /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
    
       BEGIN           	: origin = 0x080000, length = 0x000002
       RAMM0           	: origin = 0x000123, length = 0x0002DD
       RAMD0           	: origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS0          	: origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1          	: origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2      		: origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3      		: origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4      		: origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RESET           	: origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    比过去简单得多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何插入代码以保持颜色?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="301556" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992840/tms320f28377s-tms320f28377s/3668437 #3668437"]如何插入代码以保持颜色?

    我认为没有办法保持代码的颜色。

    我们可以在代码插入中选择语言、我认为它的格式是相应的。 我正在粘贴 C 代码以在此处进行测试、请忽略该代码。

            //
            // Wait to be sure that this interface is not busy.
            //
            while((HWREGH(base + CAN_O_IF1CMD) & CAN_IF1CMD_BUSY) ==
                  CAN_IF1CMD_BUSY)
            {
            }

    我将在内部检查是否有方法、并将告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢