This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:引导 RAM 模型3

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992899/tms320f28033-boot-ram-model-3

器件型号:TMS320F28033

我们使用了 tms320f28033芯片。 现在我们有一个有关引导 ROM 的问题:当引导模式为模式3时、是否必须从外部为 gpio37引脚和 GPIO34引脚提供高电平? 它是否会在没有高电平的情况下进入引导模式3? 如果您不提供高水平、是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在研究这一点、并希望在美国的星期三末尾之前回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、器件技术参考手册中已经提到了这一点-第2.2.6节:内部上拉电路-在嘈杂的情况下、建议使用外部上拉电阻。  

    此致

    Lori