This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:每个模块(1)的详细含义"不可配置(仅12位)"?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992807/tms320f28388d-what-is-a-detailed-meaning-per-module-1-not-configurable-12-bit-only

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我想获得更详细的信息。

在 spruii0c_F2838xD 文档中、  

以下说明显示。 我了解"分辨率"= 12位/16位可根据模块进行配置。

但是、"不可配置(仅12位)"对我来说不是很清楚。

您能告诉我更多信息吗?

表20-1. ADC 选项和配置级别

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    这意味着该器件 仅支持12位 ADC、无法进行任何配置来更改分辨率。  这与用户可将分辨率配置为12位或16位的器件形成对比。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    抱歉、未看到设备。  此器件具有可配置的分辨率(应为"每个模块")。  文档筛选器显然会同时显示两个不同的值。  "不可配置..." 适用于不同的器件系列。  我已提交文档以进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢您的回答。

    我知道"不可配置(仅12位)"不正确。

    此致、

    Hidehiko