This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:MCAN 中断详细信息

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993101/tms320f28388d-mcan-interrupt-details

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 TI:

MCAN_IE 寄存器提供了一个中断使能选项列表。

您能否为我提供导致触发以下事件的所有事件的链接/说明?

  • 位错误未校正使能
  • 错误记录溢出启用
  • 错误被动启用
  • 警告状态启用
  • BUS_OFF 状态使能
  • 启用超时
  • 启用时间戳回绕

谢谢

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

                 TRM 的不同部分对所有这些误差进行了说明。

     

    位错误未校正使能-请参阅 MCAN_IR 寄存器位21的说明(SPRUII0C 的4956页)

    错误记录溢出使能-请参阅 MCAN_ECR 寄存器位23-16的说明(SPRUII0C 的4950页)

    错误被动使能-请参阅 MCAN_ECR 寄存器(SPRUII0C 的4950页)的位15说明

    警告状态使能-请参阅 MCAN_PSR 寄存器(SPRUII0C 的4950页)的位6说明

    BUS_OFF 状态使能-请参阅 MCAN_PSR 寄存器位7的说明(SPRUII0C 的4950页)

    超时发生启用-请参阅第45.5.3.1和45.5.11节以及与超时计数器关联的寄存器。

    启用时间戳绕回-请参阅45.5.10节