您好 TI
由于 USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz 和 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 较高且 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 较高、因此 USER_NUM Code_iq_FULL_SCALE_FREQ_Hz 导致 USER_POLE_FREQ_Hz 一词>=(128 *(float_t) USER_POLE_60.0 *错误/POLE_MOTOR_RINT_FREQ_RINS 对数)、因此我们在 FERT_ERROR 上使用 MotorWare 驱动器件时出现错误。 解决此问题的唯一方法是将128更改为256、因为我们已在 IQmathlib 中更改为 IQ23。 但是、当我们这么做时、ADC 读数不正确。 例如、它以实际值的一半读取直流链路电压。
如果有任何意见、我将不胜感激
谢谢