This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D 控制卡的原理图和电路板文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28388D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992823/tms320f28388d-schematic-and-board-files-of-tms320f28388d-control-card

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARETMDSCNCD28388D

各位专家:

我在设计中使用 TMS320F28379D。 由于需要4个 SPI、因此我将切换到 TMS320F28388D。 我有一些疑问。

  1. 在哪里可以找到 TMS320F28388D 的原理图和电路板文件?
  2.  TMS320F28388D 是否与  TMS320F28379D 完全兼容 ? 我能否将 TMS320F28379D 的同一电路 用于 TMS320F28388D (考虑到所有 VDD、时钟、GND 等引脚完全兼容)? 或者我是否需要进行其他更改?

此致

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    [引用 userid="412098" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992823/tms320f28388d-schematic-and-board-files-of-tms320f28388d-control-card ]在哪里可以找到 TMS320F28388D 的原理图和电路板文件?

     硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D。

    [引用 userid="412098" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992823/tms320f28388d-schematic-and-board-files-of-tms320f28388d-control-card ]TMS320F28388D 是否 与  TMS320F28379D 完全兼容 ? 我能否将 TMS320F28379D 的同一电路 用于 TMS320F28388D (考虑到所有 VDD、时钟、GND 等引脚完全兼容)? 或者我是否需要进行任何其他更改?

    请参阅以下链接中的迁移指南。 它将介绍两个器件之间的硬件和软件差异。

    https://www.ti.com/lit/an/spracq1/spracq1.pdf