请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 C2000WARE、 TMDSCNCD28388D
各位专家:
我在设计中使用 TMS320F28379D。 由于需要4个 SPI、因此我将切换到 TMS320F28388D。 我有一些疑问。
- 在哪里可以找到 TMS320F28388D 的原理图和电路板文件?
- TMS320F28388D 是否与 TMS320F28379D 完全兼容 ? 我能否将 TMS320F28379D 的同一电路 用于 TMS320F28388D (考虑到所有 VDD、时钟、GND 等引脚完全兼容)? 或者我是否需要进行其他更改?
此致
Vishal