This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:50kHz 的 ePWM 输出至 GPIO 数字输入

Guru**** 2527410 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991307/tms320f28379d-epwm-output-of-50khz-to-gpio-digital-input

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、团队正在为这一设置寻找您的意见。

50kHz 的 ePWM 输出连接到 GPIO 数字输入并将数字输入连接到数字输出并使用示波器相同的 PWM 进行监控(忽略小压降)?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Mark、我有点困惑、您能否澄清一下:

    1.您是否正在尝试生成50kHz ePWM 输出?

    2.您想在 GPIO 上输出50kHz ePWM 输出吗?

    那么、您希望使用另一个输入 GPIO 将其再次导回器件中吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答上述问题。  

    请参阅我们在 C2000Ware 中的示例。