This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如何使用 DMA 软件触发器来读取和写入 USB#39;s FIFO?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991596/tms320f28075-how-to-use-dma-software-trigger-to-read-and-write-usb-s-fifo

器件型号:TMS320F28075

您好、查姆斯、

根据 F28075 TRM、此器件不支持 USB 模块的 DMA 触发信号。 DMA 控制 器可用于通过软件触发来读写 USB FIFO。 是否有任何示例代码或应用手册显示如何执行此操作?

另一个问题是、是否可以使用 DMA 软件触发器来读取和写入 SCI 的 FIFO?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我不确定您的评论" DMA 控制器可用于读取/写入 USB FIFO "。  由于两个模块之间没有总线连接、DMA 无法访问 USB 寄存器。

    我只能看到 C28x CPU 能够访问 USB 寄存器及其 FIFO。

    SCI 也不包含在 DMA 总线连接中、因此 DMA 也无法访问它。

    请告诉我您是否正在查找其他信息。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    请参阅 F2807x TRM 中的 DMA 操作部分、第22.3.3章。 这是错误消息吗?

    最棒的

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您指出这一点。  我将与团队中的其他人一起探讨这一点。  我认为这是错误的消息、基于不同的器件、其中 FIFO 被映射到 RAM 与寄存器。  我希望在今天结束前有一个明确的答案。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您在这里的耐心等待。  DMA 可以访问 USB 寄存器、因此 TRM 是正确的。  更新指南以删除触发器功能后、整个连接图被删除、这导致了我的困惑。

    回到您原来的问题、我认为这里没有确切的示例、但实际上您只需要将 DMA 目标/源指向 FIFO 寄存器地址。  然后、您可以使用 USB ISR 让软件命令启动 FIFO 到 RAM 或 RAM 到 FIFO 的 DMA 传输。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    感谢您的信息。

    如果是这种情况、我是否可以使用您提到的相同方法、即软件命令来启动 RAM 和 SCI FIFO 之间的 DMA 传输?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    遗憾的是、这些器件上没有 SCI/DMA 连接。  我认为、如果需要、McBSP (具有 DMA 连接)可用于模拟 UART。

    最棒的
    Matthew