This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如何将 syscfg 文件添加到位域示例项目中?

Guru**** 2927070 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992287/tms320f28075-how-can-i-add-syscfg-file-to-bitfield-example-projects

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好、查姆斯、

在一些 driverlib 示例项目中、我们有 syscfg 文件来配置 pinmux 并生成 board.c 和 board.h

如何将 syscfg 文件添加到 bitfield 示例并为工程生成 bitfield board.c 和 board.h?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    SysConfig 只能执行 driverlib 代码。 您能否将 driverlib 支持添加到您的项目中?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    我明白了。 我可以通过 SysConfig 文件配置通信接口、如 SPI、SCI 等 SysConfig 是否支持模拟和控制接口、例如 PWM、ADC...等等?

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我们目前正在研究 ePWM 支持、DAC、ECAP、eQEP、ASHSCTL 和其他外设。 我们还将在未来几个月内开始研究 ADC。