This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:适用于 C2000微控制器的 MATLAB。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992698/tms320f28388d-matlab-for-c2000-micro-controller

器件型号:TMS320F28388D

大家好、  

客户希望确认我们的 C2000微控制器。 下面是查询。

"是否可以使用 Matlab 中 C2000微控制器的 Embedded Coder 支持包在 C2000中配置具有不同中断(触发器)的多个计时器?"
我们目前对工作原理的理解是、将有一个主计时器(离散/连续解算器)、用于触发不同的计时器。


我们的问题是、是否可以在 Simulink 模型中使用 C2000封装来配置多个主计时器。"

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    从 C2000微控制器的角度来看、您可以配置多个计时器中断、但我不熟悉 Simulink 模型。

    您能否在 Mathworks 论坛上发布此问题、他们团队中的某个人应该能够帮助您使用 C2000封装实现 Simulink 模型集成。

    此致、

    Nirav