This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:在我的板上实现 XDS 仿真器。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992964/tms320f28386s-implementing-xds-emulator-to-my-board

器件型号:TMS320F28386S

正如我在前一个问题中所问的、我想 在板上实现 XDS。

TI 的重播是、这应该可以正常工作。

现在、我有了具有 SDX 的新电路板、我得到的误差如下:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包9.3.0.00042)

我猜问题是 EEPROM 是空白的。

我如何解决这个问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    请查看以下链接并按照说明对 EEPROM 进行重新编程。 请告诉我们它是否能解决该问题。

    e2e.ti.com/.../faq-sticky-enable-xds100-usb-serial-port-on-launchxl-f28069m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速重播。

    步骤5:"tools >> read and parse (工具>>读取并解析)"后 、我会收到一条允许消息:

    错误-读取 EEPROM 失败器件0

    选项"设备->擦除"呈灰色显示。

    如果我只选择"Tools >> Read"、该怎么做?

    我得到了允许打印:

    读取 EEPROM 成功器件0
    0000:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0010:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0020:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0030:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0040:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0050:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0060:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0070:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0080:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    0090:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    00A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    00B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    00C0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    00D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    00E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。
    00F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF。 。 。 。 。 。 。 。

    因此它可以对 EEPROM 进行干簧。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 fiftcase 来解决该问题

    (+) XDS100:要配置 FT2232H 的 MProg 程序 EEPROM 问题- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio - TI E2E 支持论坛

    我使用了较新的"FTProg"应用程序和  案例附加的模板来更新 EEPROM。

    现在它运行了:-)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!!

    感谢您确认它解决了您的问题。