This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我们正在尝试通过将 ADC intput 连接到 RC 接地来测量 ADC 上的量化噪声。
然而、当系统被连接时、我们只能看到一个0值(在12位和16位设置上)。
但是、当我们输入2V 恒定电平时(例如)、我们确实会看到一些量化噪声。
这是为什么?
谢谢你
您好!
通过 RC 将 ADC 输入接地可能不是测量量化噪声的有效方法。 ADC/通道的失调电压误差可能略低于回流/接地、因此通过 RC 接地的通道产生的任何转换值始终会产生零结果、只有 在施加高于回流的干净直流信号时、您才会看到噪声/误差/变化。 在一个为 FSR 中点的信号上进行转换直方图将是测量变化的一种方法(ADC 量化误差会影响变化、但还要注意 VREF 和输入信号的稳定性和精度会影响变化)。
此致、
Joseph
大家好、从我的角度来看、使用直方图测量无效、因为存在不同的噪声源:Vref、ADC 线性、Vdc、ADC 量化等
F2838X 系列的 ADC 的 ENOB (有效位数)是多少?
我们如何检测偏移误差并进行补偿?
此致
您好!
我猜您可能会在您按照接地电阻器和电容滤波器的说明运行转换时始终看到代码0。 任何小于 LSB/2的输入值都将转换为代码0。 如果将输入值上调至接近 LSB/2的位置、则代码可能会开始切换、这在现场环境中很难产生(尤其是在16位模式下)。 即使您能够生成该源、也不确定您计划如何使用结果来确定量化误差。
在 F28388D ADCI 上进行的交流特性分析认为是全面的。 在交流特性中、我们 捕获精密正弦波并运行 FFT、并确定所有模式下 ADC 的 SNR、THD、SINAD 和 ENOB (数据表中提供了这些模式)。 振幅接近 VREFLO 和 VREFHI、因此覆盖范围接近满量程。 此动态转换测试应涵盖整个 ADC 范围内的量化噪声、并应作为 SNR 测量的一部分。
此致、
Joseph