This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:无法导入 HRCAP 样片程序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992999/tms320f280025c-can-not-import-hrcap-sample-program

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C、 C2000WARE

各位专家、您好!

我在 LAUNCHXL-F280025C 上使用以下 CCS 版本 ,也使用  C2000-CGT-21编译器版本。

Code Composer Studio 版本:10.3.0.00007

操作系统:Windows 10、v.10.0.0.1、x86_64 / Win32 Java 版本:1.8.0_144

当我尝试导入"C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\hrcap" HRCAP 示例程序时、  
我发现以下错误消息"Import failed for project 'hrcap"、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。"、

另一方面,我可以正确导入另一个项目,例如 HRPWM_ex2_slider。

我的 quesitons 是,为什么我不能导入 HRCAP 样例项目?

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujinaka,

    在这两个项目之间导入时不应存在差异。

    您使用的编译器版本是什么? 这些项目使用20.2.1.LTS。

    此外,您能否尝试切换到新的 CCS 工作区并导入项目。

    此致

    Siddharth