This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:更改旋转变压器的结垢和采样频率

Guru**** 2446480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992946/tms320f28377s-change-the-resolver-foudamental-and-sampling-frequency

器件型号:TMS320F28377S

你(们)好

我对旋转变压器读取算法有疑问:

为了减少160KHz 中断、我必须降低10kHz 的积垢频率。

为此、我更改了以下常量:

#define 旋变传感器_EXC_SAMPLE_FREQUENCY  160  //以 KHz 为单位

#define 旋变传感器_EXC_FREQUENCY          10  //以 KHz 为单位

在中:

#define 旋变传感器_EXC_SAMPLE_FREQUENCY  80 //以 KHz 为单位

#define 旋变传感器_EXC_FREQUENCY           5 //以 KHz 为单位

但令我非常惊讶的是、它不能很好地工作。

角度位置读取值不正确。

为了降低160KHz 中断并连续降低10kHz EXC 频率、我还必须改变什么?

此致

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    激励滤波器硬件转角频率设置为在10kHz 左右提供良好的正弦信号、检查 exc 正弦信号是否良好。

    将 FirLag 变量更改为更小的计数。 这应指向反馈正弦波达到最大值的瞬间。