This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:BLDC/PMSM 电机支持的最大功率

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992633/drv8301-69m-kit-max-power-supported-for-bldc-pmsm-motor

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: DRV8301

我们正在研发 DRV8301-69M-KIT、并将1KW BLDC/PMSM 用于所有开发工作。  我们在办公桌上使用同一个电机、并将其安装在车辆上。

这只是出于安全考虑、我们使用的电机功率更低。 我们的目的是在原型模型时驱动2kW BLDC/PMSM。

DRV8301板是否支持2kW 电机?  数据表显示60V 40A 连续电压。  

请确认。

谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此套件可用于测试/调试2kW 低压电机、但无法长时间运行此电机。 并且您还必须满足最大电流和电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、

    当我们执行类型板时、

    TI 是否会建议/提供可能的输入以改进设计、从而向生产质量迈进。  例如 TI 支持的驱动芯片、可以对其设计进行改进以实现更好的设计。

    此致

    Raghu