This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 LaunchpadXL、使用带有电机控制 SDK 的 drvSPI8320RS 板。

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992103/tms320f280049c-using-launchpadxl-with-drvspi8320rs-board-with-motor-control-sdk

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8320、 C2000WARE

在哪里可以找到有关函数 HAL_writeDRVData 和 HAL_readDRVData 的文档? 他们是从事什么工作?

是否可以找到有关 hal.c 和 drv8320.c 文件函数的详细文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们设计这些函数来根据 C2000驱动程序库配置相关寄存器、因此没有有关这些文件的特定文档。 您可以在下面的 C2000Ware 文件夹中找到有关 driverlib 的文档。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\docs