This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:大家好、我遇到 F280023的问题、当我重新启动 MCU 时、它卡死了

Guru**** 2531870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992306/tms320f280023-hi-i-meet-a-problem-with-f280023-when-i-reboot-mcu-it-got-stuck

器件型号:TMS320F280023

你(们)好  

我遇到 F280023的问题、

当我从 XDS110加载 FW,然后重新引导 MCU 时,它工作正常( XRSN 生成低脉冲连续)

我检查了以下内容

GPIO24和 GPIO32、两者都是高电平

2.cmd 文件为 280023_flash_lnk.cmd

VDDIO 为3.3V

  振荡器为 INT_OSC2

我还需要检查什么?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速检查您是否已禁用或启用 WD。 如果已启用(默认状态) 、请在您的应用程序中禁用 WD 并查看这是否可以解决问题。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek:

    在 f28002x_codestartbranch.asm 中禁用 WD 后、问题已得到修复。

    此致

    赵陈