This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:电源定序的一个问题。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991583/tms320f28388d-one-question-to-power-sequencing

器件型号:TMS320F28388D

您好、查姆斯、

在 F28388D controlCARD 的原理图中、我们在 VDD (+1.2V)之前设置 VDDIO (+3.3V)斜升、但根据 TRM、我们似乎不需要处理+3.3V 和+1.2V 的电源定序。

那么、F2838x 是否需要上电序列? 同时 加电+3.3V 和+1.2V 是否正常? 如果我们首先为 VDDIO 加电、这样可以确保 VDD 不超过 VDDIO 0.3V、那么安全吗?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    是的、F2838x 需要电源排序、所做的是正确的电源排序、首先斜升 VDDIO 以确保 VDD 不超过 VDDIO 0.3V。

    您能否告诉我 TRM 中的哪个部分提到不需要电源定序、以便我们能够纠正这种情况。 有关电源定序要求、请参阅数据表。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、

    在 F2838x 数据表的"电源定序"部分、只需说 VDD 要求:在电源斜坡期间、VDD 应保持在比 VDDIO 不超过0.3V 的水平上。  这并不意味着 VDDIO 应首先斜升、并会使客户感到困惑。

    关于 F2837x、F2807x 和 F280049、我们应该同时为 VDD 和 VDDIO、VDDOSC 上电吗?

    客户通常要求电源时序图、我们是否计划在下一版数据表中提供电源时序图?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    是的、只要 VDD 不超过 VDDIO 0.3V、您也可以同时斜升 VDDIO 和 VDD。

    是的、我们确实计划更新电源时序图、我同意我们的数据表目前有一点混乱。

    此致、

    Nirav