您好、查姆斯、
在 F28388D controlCARD 的原理图中、我们在 VDD (+1.2V)之前设置 VDDIO (+3.3V)斜升、但根据 TRM、我们似乎不需要处理+3.3V 和+1.2V 的电源定序。
那么、F2838x 是否需要上电序列? 同时 加电+3.3V 和+1.2V 是否正常? 如果我们首先为 VDDIO 加电、这样可以确保 VDD 不超过 VDDIO 0.3V、那么安全吗?
此致、
Luke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、查姆斯、
在 F28388D controlCARD 的原理图中、我们在 VDD (+1.2V)之前设置 VDDIO (+3.3V)斜升、但根据 TRM、我们似乎不需要处理+3.3V 和+1.2V 的电源定序。
那么、F2838x 是否需要上电序列? 同时 加电+3.3V 和+1.2V 是否正常? 如果我们首先为 VDDIO 加电、这样可以确保 VDD 不超过 VDDIO 0.3V、那么安全吗?
此致、
Luke
Nirav、
在 F2838x 数据表的"电源定序"部分、只需说 VDD 要求:在电源斜坡期间、VDD 应保持在比 VDDIO 不超过0.3V 的水平上。 这并不意味着 VDDIO 应首先斜升、并会使客户感到困惑。
关于 F2837x、F2807x 和 F280049、我们应该同时为 VDD 和 VDDIO、VDDOSC 上电吗?
客户通常要求电源时序图、我们是否计划在下一版数据表中提供电源时序图?
此致、
Luke