This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:板载 xds100v2仿真器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992088/tms320f28388d-on-board-xds100v2-emulator

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

下午好!

 

我们使用 F28379D 控制卡开发自己的 SiC 电机驱动器。  我们可以使用上述一些电路来布置我们自己的控制器板。  我们考虑保留 USB/xds100v2仿真器部分以方便软件更新。  更具体地说、如果我们说客户现场部署了1000个单元、我们设想提供文件和一些基本代码(尚未定义)、这些文件和代码允许通过简单的 USB 接口从笔记本电脑进行更新、而无需外部 JTAG 模块。  仿真器似乎位于已编程的 FT2232HL 芯片上。  我的问题是:

  • FT2232HL 芯片公共域的程序、如果是、它是如何编程的?
  • 是否有特定用途的软件模块可与 USB/xds100v2仿真器一起用于上传软件(即整个 CCS 之外的软件)
  • 是否有更好的替代方案可以替代我们要做的事情(即无需额外的外部硬件即可上传软件)

谢谢、

 

Imre Kiss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28388D

    下午好!

     

    我们使用 F28379D 控制卡开发自己的 SiC 电机驱动器。  我们可以使用上述一些电路来布置我们自己的控制器板。  我们考虑保留 USB/xds100v2仿真器部分以方便软件更新。  更具体地说、如果我们说客户现场部署了1000个单元、我们设想提供文件和一些基本代码(尚未定义)、这些文件和代码允许通过简单的 USB 接口从笔记本电脑进行更新、而无需外部 JTAG 模块。  仿真器似乎位于已编程的 FT2232HL 芯片上。  我的问题是:

    • FT2232HL 芯片公共域的程序、如果是、它是如何编程的?
    • 是否有特定用途的软件模块可与 USB/xds100v2仿真器一起用于上传软件(即整个 CCS 之外的软件)
    • 是否有更好的替代方案可以替代我们要做的事情(即无需额外的外部硬件即可上传软件)

    谢谢、

     

    Imre Kiss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imre:

    我已将您的线程合并为一个线程、因为它们是重复的。 我们的专家将就这一问题提供指导。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imre、

    可为 FTDI ->XDS100v2实现共享代码。  还有 Uniflash (可在云端和 dev.ti.com 上获取)等独立工具、它们不需要 CCS 连接即可通过仿真器刷写器件。

    正如您指出的、有一种替代方案可以从 BOM 中删除 FTDI 芯片、F2837x/F2838x 器件都具有片上 USB IP、并通过 GETMODE 引导选项支持 USB 引导加载程序。

    应用手册 详细介绍了如何为此目的创建串行闪存内核。  此处的策略是绑定引导引脚、这样、当插入 USB 连接器时、器件会将器件设置为在该模式下引导、在拔下时、一些拉电阻器会将其配置为引导至闪存。

    使用 FTDI/编程器方法可解析任何引导设置、因为您可以随时通过 JTAG 连接到器件。  

    需要权衡的是硬件 BOM 与软件开发、并且随着需要驻留在闪存中的闪存 API/内核而增加代码大小。

    如果您需要 FTDI 文件、请告诉我、我可以将它们链接到这里。

    最棒的

    Matthew