请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:TMS320F28335
我尝试对 F2806x 上的 ECAN 使用验收滤波。 但结果不符合预期。
我在随附的文件中捕获了两个案例和有关它们的问题的详细信息。 对于随附文件中提到的两种情况 、我能够为 DCAN 正确获取数据和消息 ID、但 ECAN 情况不同。
您能告诉我们文件中提到的问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试对 F2806x 上的 ECAN 使用验收滤波。 但结果不符合预期。
我在随附的文件中捕获了两个案例和有关它们的问题的详细信息。 对于随附文件中提到的两种情况 、我能够为 DCAN 正确获取数据和消息 ID、但 ECAN 情况不同。
您能告诉我们文件中提到的问题吗?
Dhanashree、
在第1种情况下,它似乎没有启用 MBX2。 CANME = 0x00000000。
[报价]能够按预期从 MBX2_MDL 和 MBX2_MDH 中的两个已发送消息接收数据。[/报价]我看不到在邮箱未启用时如何发生这种情况。 案例2也是如此。
请下载我的应用报告 http://www.ti.com/lit/spra876。 它有许多经过测试的示例。 请注意、这些示例是为 TMS320F28335器件编写的。 但是、只要您处理 SYSCLKOUT 速度的变化和 CANBTC 寄存器保证的结果变化、它们就可以轻松地用于任何具有 eCAN 的28x 器件。 我请求您查看提供的调试提示。 大多数 CAN 问题都可以通过查看此检查清单来解决。