This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:ePWM 位图示例

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992116/launchxl-f280049c-epwm-bitmap-example

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

是否有任何以位图格式提供的 ePWM/设置/初始化示例。 我知道驱动程序库中有一些、但在位图/寄存器格式中有什么呢?

谢谢、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 C2000Ware 中的以下目录路径中找到 ePWM 的位字段格式参考示例:

    C2000Ware_X_X_X\device_support\f28004x\examples\HRPWM

    这些示例演示了高分辨率 PWM 配置以及标准 ePWM 配置。

    如果我的回复回答了您的问题、请点击位于我帖子底部的"我的问题已解决"按钮。

    此致

    Himanshu