This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:可以将内部稳压器用于应用吗?

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991598/tms320f28075-is-it-okay-to-use-internal-regulator-for-applications

器件型号:TMS320F28075

您好、查姆斯、

我们不支持 F2837x 器件中的内部稳压器、那么可以将 F2807x 的内部稳压器用于应用吗?因为 F2807x 是 F2837x 器件的变体?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    F2807x 是 F2837x 器件的较低电流/性能变型器件。   因此 、完全支持在这些器件上使用 VREG、如 DS 中指定的那样。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    当客户在没有内部稳压器的情况下使用 F2807x 和 F28004x 时、应按照 DS 中的规定同时为 VDD 和 VDDIO 供电、对吗?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的、如果客户自行提供 VDD、则必须遵循 DS 指南中关于与 VDDIO 的关系。

    最棒的

    Matthew