This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:XRS 在内部拉低了调试方法

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990718/tms320f28377d-xrs-pulls-down-internally-how-to-debug

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28374S

大家好,  

在我的应用程序中,我可以看到 pinXRS 不时下拉:如何调试它?

我禁用了看门狗,但仍在发生...

有什么建议/想法?

谢谢你  

BR
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还有 NMIWD、它可以像 WD 一样触发复位、并可以将 XRSn 引脚拉至低电平。 您应该将断点放置在复位入口点并让器件运行。 复位后、CPU 应在断点处停止、然后您可以检查 NMISHDFLG 寄存器以查看是否存在任何错误并找到相同的原因。 如果没有 NMI 错误、那么您应该监控器件电源并查看是否有任何 DIP 导致 XRSn 变为低电平。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    让我添加更多信息。  

    • TMS320F28374S
    • 禁用看门狗。 已验证 WDDIS 位是否设置为1

    CPU 突然停止工作。 在调查此问题后、发现复位大约每隔18ms 在/XRS 引脚上定期发生、就好像 WD 被启用一样。 即使电源复位也没有解决问题。

    问题并不总是出现。 它是随机的。 重新刷新 FW 后、问题消失。 那么、我的问题是、还有哪些其他可能的情况可以下拉/XRS 线? 如果我阅读 F2837xD 培训 PDF 文件、以下信号之一可以下拉/XRS。

    • 看门狗计时器-已确认已禁用
    • 上电复位-这不是上电复位情况
    • 休眠复位-不使用休眠
    • /XRS 引脚激活-/XRS 引脚从外部上拉。
    • 缺少时钟检测

    任何闪存损坏也可能导致此类问题?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="461549" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990718/tms320f28377d-xrs-pulls-down-internally-how-to-debug/3660590 #3660590"]任何闪存损坏也可能导致此类问题?

    是的。 在列表中、您还需要添加 NMI 监视器、该监视器还可以发出复位命令并下拉 XRSn。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这个问题是随机出现的、我需要主动找到可能的原因。 几天内无法重现问题。

    我想添加屏幕快照、但我无法添加、因为我需要先将图像上传到某个位置、然后将其链接到此论坛。 那么、让我在这里解释一下。

    为了从电路开始、/XRS 与一个3.3V 上拉(4.7K)电阻器和68nF 电容器连接。 您能否确认电阻器和电容器值正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="461549" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990718/tms320f28377d-xrs-pulls-down-internally-how-to-debug/3661442 #3661442"]首先、/XRS 与3.3V 上拉(4.7K)电阻器和68nF 电容器连接。 您能否确认电阻器和电容器值是否正常?

    看上去一切正常。

    此致、

    Vivek Singh