This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRSLVR:V2原理图

Guru**** 2580885 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991939/tmdsrslvr-schematic-for-v2

器件型号:TMDSRSLVR
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、  

您能否检查以下请求并提供建议:

"

现在、当我查看 controlSUITE 时、我可以找到 TMDSRSLVR_v1.0的原理图。
R2写入到我们拥有的套件中。 在本节中、我们了解到它是版本2。 当我们查看网站时、我们找不到当前的原理图。
您能在这方面帮助我们吗?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    请注意、controlSUITE 中文件夹的版本号(TMDSRSLVR_v1.0)是指旋变传感器套件软件的版本控制和完整软件包内容的版本控制。  

    如果您查看提到的文件夹内部、您会发现其中的硬件是 R2.0。 (R1.0未公开发布)

    我意识到我们决定如何版本的内容可能会有点令人困惑。  希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett