This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36H33B2:如何将 GPIO 端口设置为 SYNCI

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991455/f28m36h33b2-how-to-set-the-gpio-port-to-synci

器件型号:F28M36H33B2
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

尊敬的团队:

我的客户需要使用 ePWM 同步功能。 他想知道如何将 GPIO 端口设置为 SYNCI? 是否有包含此部分内容的例程?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不为 Concerto 类器件提供 C2000Ware 支持、但可以从 C2000Ware 中提供的类似示例中获取参考。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    我没有提到我们在 C2000Ware 之前确实拥有 controlSUITE、它具有相应的支持、因此客户可能有兴趣了解它以获得任何帮助。 我们现在不为 controlSUITE 提供额外支持。

    谢谢、

    Aditya