您好,
祝你度过美好的一天!
一位客户在通过 Matlab 进行仿真时遇到一个问题。 此问题如下所示:
我正在使用 Matlab simulate dsp tms320f28379d。 我为 GPIO 引脚提供了脉冲源。 频率为1MHz。 我还检查了0.1MHz。 每次输出结果几乎是频率的一半时。 我还想知道我能否根据配置参数调整计时。 如果我能详细解释一下内部振荡器、预分频器等每个部件如何影响输出频率值、
如果对此问题有任何疑问、请告诉我。
谢谢、致以诚挚的问候
Jian、当然可以
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
祝你度过美好的一天!
一位客户在通过 Matlab 进行仿真时遇到一个问题。 此问题如下所示:
我正在使用 Matlab simulate dsp tms320f28379d。 我为 GPIO 引脚提供了脉冲源。 频率为1MHz。 我还检查了0.1MHz。 每次输出结果几乎是频率的一半时。 我还想知道我能否根据配置参数调整计时。 如果我能详细解释一下内部振荡器、预分频器等每个部件如何影响输出频率值、
如果对此问题有任何疑问、请告诉我。
谢谢、致以诚挚的问候
Jian、当然可以
Jian、
感谢您联系 TI E2E。 请客户查看“型号设置”菜单下的“配置参数->硬件实施”。 我在下面附加了一个屏幕截图、您必须展开硬件板设置、然后展开 Clocking 菜单。 客户可以从此处验证时钟选项、包括频率和目标 CPU 时钟等
如果客户使用的是 LaunchPad 或 controlCARD 等 TI 评估板、则已经为其填充了板配置、否则他们只需选择器件型号、然后根据自己的硬件进行配置。
最棒的
Matthew