This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TMS320F28375D:器件勘误表的适用性》SPRZ412L

Guru**** 2899050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991679/tms320f28375d-applicability-of-silicon-errata-sprz412l

器件型号:TMS320F28375D

团队-

TMS320F28375D 产品网页引用了一个勘误表(SPRZ412L)、此勘误表专门列出了337焊球 ZWT 和176引脚 QFP 封装内的器件。

为了澄清/确认:这个芯片修订版本勘误表是否也适用于100引脚 DPZP 封装或者它是否免除这个勘误表?

谢谢、Best、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    勘误表也适用于100引脚。  我将看到有关更正列表的信息。

    Tommy