This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:此 MCU 是 NXP MC9S12E128的同类替代产品

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, TMS320F280041, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991281/tms320f28075-is-this-mcu-a-comparable-replacement-for-nxp-mc9s12e128

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025TMS320F280041

大家好、

我正在寻找一款具有与 MC9S12E128相当功能的 TI MCU。  我正在寻找具有16位内核、>=25MHz 速度、I2C、SCI、SPI 通信的 MCU、 >=91GPIO、>=8k RAM、>=128k 闪存、>= 16x10b A/D、>=2x8b D/A

看起来 TMS320F28075 非常适合、您可以确认还是推荐更好的器件?

谢谢、

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来这是一个主要采用80/64引脚 QFP 封装的128KB 闪存器件、因此我不确定它们将如何使用91 GPIO。

    TMS320F280025将是同类器件中比较常见的一种。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我应该包含完整的 PN、抱歉:MC9S12E128CPVE。 从 DigiKey 可以看出 、这是一个采用112-LQFP 封装的91 GPIO 器件。

    您是否仍会推荐280025?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供112引脚封装。

    最适合100引脚的 TMS320F280041。

    接下来是您已经确定的176引脚 TMS320F28075