This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:请、如何计算额定磁通。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990508/tms320f28069f-please-how-to-calculate-rated-flux

器件型号:TMS320F28069F

你好

我有疑问。

《InstaSPIN 用户指南》、6.8.1.4额定磁通(ψ)方程(19)混淆、因为参数 Ke 的定义不明确。

此外、(1)或(2)是正确的、还是不同的公式?

(1) Ke = V/(拉德/秒)
(2) Ke =(V/rad /秒)/√2

同时、请详细解释 InstaSPIN 处理的参数 Ke。

此致、
Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们建议您使用 lab02直接识别电机参数。

    使用的公式取决于 Ke 的单位、它应该是 Vpeak/(rad/sec)/sqrt (3)。