This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:新 CCS 工程中未显示 SYSCFG 文件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990738/tms320f28386d-q1-syscfg-file-not-showing-in-a-new-ccs-project

器件型号:TMS320F28386D-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我已从 Resource Explorer 安装 C2000ware。 我可以导入示例工程并使用可用的 syscfg 文件。 但是、当我尝试创建新的 CCS 工程并且我选择了一个带有 main 的空工程时、不会生成 syscfg。 我在新项目属性的产品选项卡中添加了 C2000ware。 如何获取新项目的 syscfg?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 不仅您的 driverlib 支持、位字段支持或任何其他支持不在通过该方法创建的空 CCS 工程中。

    正确的方法是复制和粘贴示例工程、并从该工程开始、因为它已准备好所有挂钩。