This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:ADC 外部偏置组件

Guru**** 2538440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990757/sm320f28335-ht-adc-external-biasing-components

器件型号:SM320F28335-HT

您好!

我对数据表中提到要在 ADCREFx 引脚上添加的2.2uF 电容器有疑问。  在这些引脚上使用1uF 电容器会对 ADC 读数/功能产生什么影响、 尤其是在200°C 下运行时   

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    依赖电容器来滤除电压基准噪声、因此我预计较小的电容值可能会在一定程度上降低 ADC 精度。 我们没有实际的方法来模拟确切的效果。 这种降级趋势适用于任何工作温度。 我不希望 ADC 控制逻辑/状态机受到影响。

    Tommy