This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:GSRAM 与 IPC MsgRAM

Guru**** 2298220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990749/tms320f28388d-gsram-vs-ipc-msgram

器件型号:TMS320F28388D

F28388D (和 F28379D)中的 GSRAM 和 IPC 消息 RAM 之间是否存在任何功能差异?

我知道全局共享 RAM 可切换为 core1或 core2所有、而 IPC 消息 RAM 拥有固定所有权。

访问时间、原子性等是否有差异?  如果不是、使用 IPC 消息 RAM 与全局共享 RAM 的关系是什么?

此致、
埃尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elker、

    如果您将它们用于数据、它可能不会产生任何影响。   我认为不允许从 IPC 消息 RAM 执行代码。  我可以检查并确认。

    和全局共享 RAM 不受保护。  IPC 消息 RAM 受到保护。  请检查数据表中的存储器映射表。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 不允许从 MSG RAM 执行代码。 此外、MSG RAM 中内置了一些默认保护、 GSxRAM 中也提供了这些保护、但用户需要启用它。  

    MSG RAM 是用于消息/数据传输的小型 RAM 块、其中 GSxRAM 是8KB RAM 块、因此如果您必须启用保护、则它将用于完整的8KB RAM 块。

    此致、

    Vivek Singh