This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:SysConfig 中的 ADC 外设引脚配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990564/tms320f28386d-q1-adc-peripheral-pin-configuration-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28386D-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我尝试使用 SysConfig 工具进行引脚配置、发现该工具列表中的 ADC 外设不可用。 为什么是这样? 这是否意味着必须将其配置写入代码而不是进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、从 C2000Ware 3.04开始、我们尚未向 SysConfig 支持添加 ADC。 我们目前正在进行这方面的工作。 它将添加到即将发布的版本中。

    NIMA