主题中讨论的其他器件: DP83822I、 C2000WARE、 TMDSCNCD28388D
您好!
我想在笔记本电脑和 TMS320F28388D 之间实现以太网回送。
我想知道如何开始意识到这一点。
电路板已准备就绪、PHY 器件为 DP83822I。
作为参考、这里是我到目前为止尝试过的。
1.使用 LAN 电缆连接 PC 和电路板。 为 MS320F28388D 和 DP83822I 供电。
此时、PHY 器件的 LED_1开启。
2.将 EtherNet_C28x_config.out 加载到 CPU1。
3.将 Ethernet_ex2_phy_loopback.out 加载到 M4。
将 CPU1设置为运行。 此时、PHY 器件的 LED_0从 OFF 变为 ON、LED_1从 ON 变为 OFF。 笔记本电脑识别以太网。
将 M4设置为运行。 此时、LED_0从 OFF 变为 ON、PC 不再识别以太网。 LED_1仍处于关闭状态。
(我不知道为什么在运行 M4后无法识别以太网。)