主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
你好
我正在尝试刷写程序、我已经完成了包括 cmd 链接器文件设置在内的每个步骤、所有这些步骤之后、我构建和调试程序、然后我选择了脚本-> EMU 引导模式选择-> EMU_BOOT_FLASH。 它会立即带我进入"Disassembly"窗口。 之后、我确实使用"Step Into"来转发反汇编窗口中的存储器地址、但我停留在该代码上、它不允许转发、因为我需要达到 " LB _c_int00 ;在"DSP2803x_CodeStartBranch.asm" 文件中的 RTS 库中分支到 boot.asm 的启动",用于闪存编程。 我卡在 419和428行、如何通过这些行来访问闪存地址。 我在这里分享了屏幕截图、如果您需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢
Robin