This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:阵列定义问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003068/tms320f28388d-array-definition-problem

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的团队:

我的一个客户端在代码中定义了一些数组、如下所示:

但是当他运行 device_ init()时,数组中的一些数据将设置为零,这可以通过内存浏览器观察到:

在运行 Device_init()之前:

运行 Device_init()后:

0x0000DB54之前的数据已变为零。

此外、他的 cmd 文件配置如下。

这些问题的原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享.map 文件吗?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们在过去几周没有收到您的消息、我们假设问题已经解决。 我将此主题标记为已关闭。 如果问题尚未解决、请拒绝该解决方案并共享.map 文件以进行更多分析。

    此致、

    Veena