Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, TMS320F280021, C2000WARE, TIDM-1022
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025、 C2000WARE、 TIDM-1022
各位同事、
我的客户正在尝试从 STM 迁移到 TMS320F280021和 TMS320F280025 (用于未来的项目)。
他的主要问题是:我们是否有关于如何将项目从28004x 传输到280021的用户指南?
但他也在谈论他的 C2000评估的下一个方面。 感谢您在下面评论所有这些内容:
1) 1)我们没有整合有关 C2000系列的信息。 原理图、数据表、软件和示例位于不同的位置。 没有直接链接。
2) 2)看一下他看到的反汇编器、编译器在优化方面不是很好。 客户阅读 SPRAA85E、但描述的方法对他不起作用。 他还进行了测试、并认为编译器和库存在问题。
3) 3)我们的示例非常复杂、函数名称和变量只是符号。 很难理解该函数的作用。
谢谢、Mikhail