This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:进入非法中断

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003100/tms320f280025-enter-illegal-interrupt

器件型号:TMS320F280025

您好、专家、

我的客户 遇到一个问题、在擦除闪存后、该问题将进入非法中断。

详细而言,调用 Fapi 函数:fapi_setActiveFlashBank(),DSP 将触发异常句柄--Interrupt_illegalOperationHandler

 

它们可以通过降低 OPT 速度水平来解决该问题。

CCS 编译器版本为:10.0.00010、优化级别为3。(此级别有问题)

 

我有客户在调用 API 函数之前尝试禁用 ECC 检查 、正如此帖子所讨论的那样。 但没有改进。

您能帮您提供其他建议吗?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    1) 1)闪存 API 是从 RAM 还是闪存执行?  它应该从 RAM 中执行。  也可以使用 ROM 中的闪存 API。

    2) 2)他们能否尝试使用最新的编译器版本并了解其进展情况?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    您对此有更新吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    我现在要关闭此帖子。  您可以在需要时重新开始讨论。

    谢谢、此致、
    Vamsi