This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P53C2:F28M36和 F28M35之间的性能比较

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005300/f28m36p53c2-performance-comparsion-between-f28m36-and-f28m35

器件型号:F28M36P53C2

您好!

现在、我们使用 F28M35作为 MCU。 我们希望随着越来越多的计算添加提高 C28内核的计算性能, 因此考虑将 F28M35替换为 F28M36。 我们研究了他们的 TRM。 F28M36 TRM 说"它已增强 C28-CPU"、但我们不确定 F28M36是否更好(以及有多少?) 比 F28M36高 。

例如、如果在 F28M35中计算'A=0.2+0.3*0.4-0.5/0.6'的时间为2us、 那么在 F28M36中计算的时间是多少?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    就 F28M35和 F28M36而言、Cortex-M 内核的存储器和速度略有提高。 但 C28x 子系统保持不变、几乎没有外设控制增强功能。 如果您正在寻找纯粹的 CPU 性能、这两种性能应该保持不变。

    我正在给市场营销专家打标签、看看他们是否可以为您推荐替代部件、如果您可以更详细地解释一下您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    感谢您的回复。 我们的系统需要大量的数学计算和快速响应、因此 F28M35随着功能的增加而变得不满意。  我们希望找到具有更高性能和更少迁移工作量的替代产品。 如果您可以让您的营销专家了解我们的要求并提出一些建议、那将非常有帮助。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Peter。

    我看到我们的一位营销专家目前是 OOO。 将会有人来到这个小睡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    如果您正在寻找性能最高的器件、我建议您迁移到 F28388 (www.ti.com/.../TMS320F28388D):)。一旦您使用了此平台、您就拥有了最新、最优秀的器件、并且还可以利用代码的重复使用来迁移到低端器件。 迁移到 F28338将花费很长时间来解决您眼前的挑战并符合未来需求。 我们有许多文档可以方便迁移、这应该相当简单。
    此致

    Olivier、C2000市场部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    如果您正在寻找性能最高的器件、我建议您迁移到 F28388 (www.ti.com/.../TMS320F28388D):)。一旦您使用了此平台、您就拥有了最新、最优秀的器件、并且还可以利用代码的重复使用来迁移到低端器件。 迁移到 F28338将花费很长时间来解决您眼前的挑战并符合未来需求。 我们有许多文档可以方便迁移、这应该相当简单。
    此致

    Olivier、C2000市场部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    感谢您的回答。 实际上、我们正在考虑迁移到 F28388D。

    Peter