This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:具有 F28027 &放大器的 InstaSpin-FOC Lab1;DRV8301RevB

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005317/tms320f28027-instaspin-foc-lab1-with-f28027-drv8301revb

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:DRV8301

我不熟悉德州仪器(TI)微控制器和 c、我有一个带 DRV8301修订版 b 和 BLDC 的 F28027 Lauchpad、用于了解电机控制。

我已经尝试过实验、但在第一个实验中、我在进入调试模式后收到以下错误:

"在地址"0x3ff5f5"处中断、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。"

"Debug"选项卡显示为0xFF5F5 (未定义符号)。

我知道、还有另一个具有相同问题的线程、但它根本没有帮助。

我是否必须更改代码中的任何内容、因为手册没有告诉我这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于5月31日是 TI 假日、因此我们的回复可能会有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用 的是 Lauchpad-F28027还是 Lauchpad-F28027F? 所有 instaspin 实验只能在 Lauchpad-F28027F 上运行。