This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:晶体规格一个问题。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004207/tms320f28384s-one-question-to-crystal-spec

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

在数据表中、F2838x 支持高达20MHz 的外部晶振频率、客户可以使用50ppm 或100ppm 20MHz 晶振吗? 晶体 ppm 是否有任何限制?

建议的负载电容(CL1、CL2)范围为12pF - 24pF、该电容值包括 PCB  等效容量还是仅针对负载电容?

请提出您的意见、谢谢。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    您可以使用50ppm 或100ppm 晶振。 晶体 PPM 通常非常小、不会引起问题。 很难找到 ppm 超过300的晶体、但即使是300ppm 也只能达到0.03%、这对于器件来说是没有问题的。 CL 规范不包括 PCB 寄生电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    关于外部晶振规格、我的客户想知道实际的最大频率、 我们如何确保300ppm 晶振也适用于 C2000?

    请告知您如何回答此问题、谢谢。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    正如我在前一个答复中提到的、300ppm 是0.03%、这完全在器件的容差范围内。 从角度而言、器件内的内部振荡器(INTOSC)的容差高于任何您可以使用的晶体、INTOSC 也可以与器件正常配合使用。